This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:复位系统电源

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562126/bq25672-resets-system-power

器件型号:BQ25672


工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

在使用 Ship FET 的设计中、系统电源复位功能会干扰包含 IC 的器件的逻辑。 但是、我需要保持在运输模式下开启 BQ25672 的可能性。
在检测到 QON 引脚上的低电平脉冲后禁用 SHIP FET 存在位并在释放 QON 后安装该位、是否能够以某种方式禁用系统电源复位功能?
除了 IC 的运输模式、电压和电流能力之外、它是否影响任何功能?

BQ25672 只能使用电池供电、或仅使用 VBUS 供电、或者同时使用这两种电源供电。

另一个有趣的问题是、如果安装了 BIT Disable SDRV 10s delay、我们是否可以清除之后存在的 BIT SHIP FET(例如在没有系统电源复位的情况下按下 12 秒)?

此致、
Serhii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhii:

    是的。  如果主机设置 ShipFET Present 位= 0、/QON 会切换至不再工作。  请记住、如果启用、这还会禁用运输和关断模式以及过放电电流保护。

    关于 10 秒延迟问题、理论上是的、但我尚未在工作台上进行测试。  shipFET Present 位切换可能会将 10s 计数器复位。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的澄清。

    此致、
    Serhii