This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS2595 的 UL 文档和 MTBF 文档

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562600/tps2595-the-ul-document-and-mtbf-document-of-tps2595

器件型号:TPS2595


工具/软件:

尊敬的专家:  

您能否为我们提供 TPS25941DSG 和 UL 认证数据的 MTBF?

•UL 2367 认证–文件编号 E169910–RILM >= 487Ω(最大 4.42A)•通过 IEC 62368-1• 在单点故障测试期间安全认证 (IEC 62368-1)

谢谢。