This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:独立原理图审阅

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208, BQ76922EVM, EV2400, BQ76922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530575/bq76922-standalone-schematic-review

器件型号:BQ76922
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208EV2400、

工具/软件:

大家好、

我附加了一个独立设计的原理图 —  4s 原理图

原理图基于 BQ76922EVM 和 TIDA-010208。 请仔细查看并建议是否进行任何更改

通过将 REG1 连接到 VSS 来禁用内部 LDO。 我是否应该启用它并为 I2C 线路提供 3.3V 上拉电阻? (我希望 EV2400 将为 OTP 提供上拉电阻)

2.我使用了 10M 电阻进行 PCHG 和 PDSG Gate (R9、R10)-是否推荐 1M ?

此致、

Muki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有人负责查看我的原理图?

    此致、

    Muki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我将回答您的具体问题:

    1.如果使用 EV2400、则 用户指南 确实 规定使用 20kΩ  电阻将 SCL/SDA 引脚上拉至 3.3V。 请注意、如果 BQ76922 在 EV2400 之前上电、则 BQ76922 的 I2C 引脚将保持悬空、直到 EV2400 上电。

     2. PCHG 和 PDSG 驱动器在启用时可灌入的电流受到限制。 因此、建议在 FET 栅极 — 源极之间使用 1MΩ Ω 或更大的电阻。 因此、10MΩ Ω 应该很好、它的导通速度会慢于建议的 1MΩ Ω。

    下面的一些其他原理图审阅说明:
     与  BQ76922EVM 和 TIDA-010208 相比,CHG 串联栅极电阻有点小。 如果您的应用需要更快的 CHG FET 关断/导通速度、则可能需要此功能。 但这可能会以更高的电感尖峰为代价。
    - PCHG/PDSG 漏极电阻器远小于    分别使用 1kΩ 和 255Ω 的 BQ76922EVM 和 TIDA-010208。 您的应用可能需要降低 PCHG/PDSG FET 的漏极电阻、但我只是想指出一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    感谢您的快速答复

    1.理解。 我选择将内部 LDO 保持禁用状态

    2. 明白了。 将使用 1MΩ Ω 和 10MΩ Ω 进行测试

     

    根据您的笔记:

    a.我在之前的设计中使用了这个特定的 FET 和栅极电阻。 对我来说很好。 我们将使用示波器再次测试尖峰

    B.这是有意的。 我参考了之前的 E2E 帖子和我设计的特定电压电平进行了计算。 如果测试失败、将切换到参考设计中的电阻值

    注意:似乎我忘记了建议与 5 个热敏电阻并联的 470pF 电容器。 我接下来要补充一点

    再次感谢您的快速答复

    此致、

    Muki