This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61027:TPS61020EVM-025–100mA→1A 负载瞬态期间输出压降

Guru**** 2618875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61020EVM-025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562708/tps61027-tps61020evm-025-output-drops-during-100-ma-1-a-load-transient

部件号:TPS61027
主题中讨论的其他器件:TPS61020EVM-025

工具/软件:

我正在使用测试 TPS61027DRCR TPS61020EVM-025 评估板 。 输出设置为  5V   输入电源为 3.3V
中施加负载瞬态时的瞬态电压 将 100mA 更改为 1A 在脉冲模式下使用直流电子负载、输出电压会显著下降(接近 3V)、并且不会维持稳压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lakshimi、

    我会查看这个、并在计算后向您做出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lakshimi、

    在您的应用中、Iout 为、、通过输入电流限制、输入电流约为 1.8A μ A。 这说明了 Vout 超出稳压范围的原因。