This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1686:电源开关选择讨论

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1686, TPS25984, TPS1685, LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562694/tps1686-power-switch-selection-discuss

器件型号:TPS1686
主题中讨论的其他器件: TPS25984TPS1685LM5067

工具/软件:

您好、TI 人

我的客户希望选择两个电源开关或电子保险丝。 您能帮我检查一下并给出一些建议吗? 非常感谢。

  1. –5V(最大–6V)3A ,需要过电流过电压保护,这是电源导轨开关。
    1. 我看到没有–5V 3A 开关、对吗? 如果不是、哪一个适合此插座?
  2. 大于 30V、大于 20A 电源开关、保护。
    1. TPS1686 可以支持它吗? 你有更多的建议吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好玉溪、

    TPS25984 可以支持这一功能。 此应用的最低电压是多少?

    2.可以使用 TPS1685。 如果电流大于 20A、可以并联使用 TPS1685。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit

    让我仔细检查一下,如果 TPS25984x 可以支持负电压? 客户需要负(–6V) 开关。 最小电流为 100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我没有读过负号。

    我们没有可在负轨上运行的电子保险丝。

    您可以使用负电压热插拔控制器、如 LM5067