This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:睡眠电流较高

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560073/bq4050-sleep-current-is-to-high

产品编号:BQ40Z50


工具/软件:

您好、

我们正在一个项目中使用 BQ40Z50。

我们现在注意到、睡眠模式下的电流消耗 (240µA 为 14.4V) 高于数据表中规定的值 (75µA)。

我测量了电子产品的平均功耗。 仅安装了 BQ40Z50 并用于 4S1P 电池。

您能帮我找出原因吗?

此致、

Tonino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、同时请附加与项目关联的.gg/.log。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tonino、  

    我将对此进行研究。 是否使用 EVM 进行此测量?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq4050_5F00_4S1P.gg.csv
    您好 Alan、
    谢谢
    这是我的.gg 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、
    我们使用自己的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我们现在已经在电路设计过程中确定、反向保护对功耗有影响。
    如果我们移除 FET 以实现反向保护、则睡眠模式下的功耗会降至约 100µA。
    除此之外、在正常模式下、我们具有带反向保护的 500µA 功耗和不带反向保护的大约 300µA 功耗。

    此致、
    Tonino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tonino,  

    我们的 IQ 测量通常使用极少的 BOM 元件、因此没有反向充电保护或 FET。  

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您提供的信息。
    我们现在发现反向保护 FET 太小。
    较高的耐受电压可以解决问题。

    此致、
    Tonino