This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069EVAL:最大功率输出?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562280/lm5069eval-max-power-output

器件型号:LM5069EVAL


工具/软件:

您好先生

我购买了用于 LED 管控制的 LM5069EVB

我们需要最大功率为 300W、但限制功率为 230W

我是否知道 需要调整哪个参数?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。

    该 EVM 的典型电流限制为 5.5A。 这无法在此板中进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pal

    如何调节电流限制?

    电流需求超过 6A

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过减小电流检测电阻值来增加电阻值。 但在该电路板中、不能进一步降低电流检测电阻。 这将违反 MOSFET SOA 裕度、这可能会在上电至短路和输出热短路事件期间损坏 MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Pal

    请建议电流检测电阻的值、如何实现 300W 输出、如何调整 MOSFET SOA

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请填写设计计算器并分享以供审核。

    www.ti.com/.../LM5069QUICK-CALC