This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:BQ25185:不存在 VIN 时、STAT1 和 STAT2 作为 LED?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562832/bq25185-bq25185-stat1-and-stat2-as-led-without-vin-present

器件型号:BQ25185


工具/软件:

尊敬的 TI、论坛读者、  

我想将 LED 连接到 BQ25185 的 STAT1 和 STAT2 引脚。

 BQ25185 的数据表中有一个表格(第 18/19 页): 第 8.3.10 节“状态引脚“说明状态引脚的行为。

但是、当不存在 VIN 时、我会预期 STAT1 和 STAT2 引脚处于关闭/低电平、否则它们会耗尽电池电量、对吧?

这是  BQ25185 的行为吗?   BQ25185 数据表中并未说明这一点。

将 STAT1 和 STAT2 连接到 LED 时、我还需要注意哪些事项?

此致

Thomas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的联系。

    是的、当不存在 VIN 时、STAT1 和 STAT2 引脚被禁用。

    将 STAT1 和 STAT2 连接到 LED 时、主要考虑因素是确保选择的限流电阻器不超过这些引脚的最大灌电流。 STAT1 和 STAT2 都可以灌入 20mA 的绝对最大值、如 BQ25185 数据表的表 7.1 所示。

    如果您有任何其他问题、请随时告诉我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    非常感谢您的快速和明确的答复。 非常感谢。 希望您度过美好的一天。

    此致、  

    Thomas。