This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74910H-Q1:扩展输入电压范围

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74910H-Q1, LM74930-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562718/lm74910h-q1-extending-input-voltage-range

器件型号:LM74910H-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74930-Q1

工具/软件:

您好、

我需要一个用于实现高达 150V 输入电压的 ORing 控制器、并且我想使用 LM74910H-Q1 并按照 SLUA486 中的说明扩展输入范围、但我不确定这是否起作用、或者您是否有更好的建议? 我想以两种方式阻止、因此需要背对背配置。

此致

托克塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toktam:

    LM74930-Q1 可为您提供助力吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    是的。 这也会起作用、但仍然存在相同的问题。 绝对最大值 额定值为 70V、由于输入电压高达 150V、因此我需要将其扩展至 150V。 我能否使用您所说的额外元件来扩展电压范围? 如果是如何/如何实施?

    BR Toktam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toktam:

    您计划将其用于 150Vdc 还是仅维持瞬态。

    LM74930-Q1 可用于瞬态。 对于 150VDC 和背对背 FET、我们没有解决方案。

    此致、

    Shiven Dhir