This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:完全充电容量和 ASOC。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562020/bq41z90-full-charge-capacity-and-asoc

器件型号:BQ41Z90


工具/软件:

您好、

我在 12s3p 电池包上有 BQ41Z90 的自定义实现、我发现 ChemID 并 完成了学习周期、但看起来我的完全充电容量、剩余容量和 ASOC 报告不正确。 我的电池包当前已充满电(应该在 14700mA 左右)、但充满电的容量仅显示 999mA、而我的 ASOC 仅显示 6%。 关于这个问题、我有几个问题、因为正确报告这些问题非常重要。

BQ Studio 中如何计算这些值?
哪些参数会影响这些值?
是否有办法通过更改数据存储器中的内容来解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、感谢您的答复、但您不再需要回答。 我的“Voltage Under Gas Gauging“-> IT Cfg 不正确、设置过高。

    此致

    Marco Moller