This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:BQ25883–REGN 引脚未上电

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562772/bq25883-bq25883-regn-pin-not-powering-up

器件型号:BQ25883


工具/软件:

我们使用的是 BQ25883 IC 来为 A 充电 2 节锂离子电池组(额定电压为 7.4V) 。 该电路的设计遵循数据表中的建议。

我们遇到的问题是、电池在时不充电 5V USB 输入 更快。 经过调查、我们发现了 REGN 引脚保持在 0V 。 由于需要 REGN 来为内部电路供电并启用充电、因此器件不会继续进行充电周期。