This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:电池未充电、REGN = 0V

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562757/bq25883-battery-not-charging-regn-0v

器件型号:BQ25883


工具/软件:

不同应用 BQ25883 在我们为 2 节串联锂离子电池(标称值为 7.4V)充电的设计中。
我们面临的问题是 电池未充电 。 在检查时、我们观察到 REGN 引脚为 0V

详细信息:

  • 输入电源:VBUS = 5.0V

  • 电池电压: 7.9v

  • I²C 与 IC 的通信工作正常,我们 可以读取/写入寄存器。

  • 但是、充电不会开始、并且 REGN 保持为 0V。

请帮助我们进行调试。 具体来说、REGN 在什么条件下不上电、我们应该执行哪些检查以确保 IC 正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关 BQ2588x 原理图检查清单、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25883-faq-bq2588x-schematic-review-and-layout-tips-for-bq25882-bq25883-bq25886-and-bq25887。

     有关为 REGN LDO 上电所需的条件、请参阅 8.3.3.3 为 REGN 稳压器 (LDO) 上电。

    谢谢、

    Ning。