This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:当电池在低温–20℃ 下放电时、电量会突然从 20%降至 0%。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559907/bq27542evm-when-the-battery-is-discharged-at-a-low-temperature-of--20-its-charge-drops-abruptly-from-20-to-0

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他部件:GPCRB

工具/软件:

您好、我们在各种放电条件下对包含 BQ27542 电量监测计的 1S1P 5000mA 电池包进行了测试。 正确配置了化合物 ID 和 GPCRB 参数。 电池在 0.1C 和 0.2C (0°C)、0.1C 和 0.2C (–10°C) 放电、在 0.2C (–20°C) 放电、未观察到异常。 然而、在–20°C 和 0.1C 放电速率下、端子发生突然的电压跳变、导致报告的相对充电状态 (RSOC) 突然从 20%下降到 0%。 您能否确认是否预期会出现此行为、并就潜在原因提供建议? 请查看随附的测试数据和 GG 文件以进行进一步分析。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../0081.BQ27542_2D00_1S1P–5000mAH.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、同时请附加与项目关联的.gg/.log。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我建议使用 GPCRB 工具 来优化低温下的电阻值。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonny、
    我已成功配置 GPCRB 工具、它可以在 0.2C 条件下在–20°C、–10°C 和 0°C 的温度下正常运行。 然而、在 0.1C 条件下、在–20°C 上观察到 20%偏差。 我想确认该偏差是否处于 IC 可接受的误差范围内。 此外、在低温条件(如–20°C) 下)下、所有电流类型是否都可保持稳定、还是仅可保持特定类型的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    如果 0.2C 可以正常运行、我预计电量监测计在 0.1C 放电下可以正常运行。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonny、

    现在 0.1C 数据异常。 您认为这样做的原因是什么? (之前,GPCRB 在 GPCB/0.1C 进行–20℃、化合物 ID 也使用 0.1C 数据进行。 我是否可以询问我需要如何改进?  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能回答以上问题吗? 谢谢你