This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:交流激励电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559568/ads1261evm-ac-excitation-voltage

器件型号:ADS1261EVM
Thread 中讨论的其他器件:ADS1261ADS1235

工具/软件:

您好、

我的客户了解了评估板说明。 他们希望提高一些清晰度、因为根据 EVM 说明未完全清楚如何生成交流激励电压

您能详细说明他们如何做到这一点吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail Leonard:

    您能否通过在 Thread Tracking Toolkit 的“注释“部分以英文发布客户名称和项目详细信息来帮助我们跟踪此机会? 我们将在等待您的回答时审查您的问题

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail Leonard:

    感谢您添加所需信息

    他们是否想了解有关交流激励功能的一些具体信息? 我们有关于此功能的简短应用手册: https://www.ti.com/lit/ab/sbaa290a/sbaa290a.pdf?ts = 1756840805673&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS1261

    EVM 原理图包括有关如何设置交流激励模式的一些附加信息、请参阅用户指南的下图

    正如指南所述(以及如图所示)、他们应在 MODE1 寄存器中将 ADS1261 设置为 4 线模式、然后仅启用 ACX1 和 ACX2 GPIO。 它们分别连接到 AIN4 和 AIN5。 GPIO 引脚的连接和方向在 MODE2 寄存器中进行设置

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    感谢您的帮助、我的客户能够连接 ADS1261 评估 PCB 、然而、他们 在性能方面也遇到了相同的问题。 您能提供建议吗?

    1. Δ — Σ ADC 启动需要超过 5 分钟。
    2. PC 软件与评估板之间的通信不顺畅
    3. 我已按照您的说明执行以下操作:

    关于交流激励问题、团队告诉我们您应该在 MODE1 寄存器中将 ADS1261 设置为 4 线模式、然后仅启用 ACX1 和 ACX2 GPIO。 它们分别连接到 AIN4 和 AIN5。 GPIO 引脚的连接和方向在 MODE2 寄存器中进行设置:

       

                   但我无法通过 J5 连接器获得交流激励、  在我看来、ADC 根本无法工作、

                    几年前当我评估 ADS1235 时就会出现类似的情况、第一个 2 评估 PCB 就不起作用、  

    1. Δ — Σ 软件看起来也是有线的、我使用的是 Windows 11、附带的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail Leonardi:

    我们似乎要离线解决此问题、请将其标记为已解决

    -布莱恩