This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5126:带散热器的最大功率

Guru**** 2815085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562415/lmg5126-max-power-with-heat-sink

部件号:LMG5126


工具/软件:

您好团队:

我的客户希望了解散热器的最大功率。 我知道这在很大程度上取决于他们的冷却系统、但您能将其作为参考吗?  

条件 1:VIN:12V、Vout:40V、Fsw=480kHz
条件 2:VIN:12V、Vout:24V、Fsw=480kHz

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    请参阅下面的测试结果。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    谢谢。 他们想知道 最大功率(我认为热关断功率)... 您能检查功率吗?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    如您所说、最大平均功率在很大程度上取决于冷却系统。

    此致、
    Feng