This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:TPS63710 是否适用于负–5.5V 低噪声解决方案?

Guru**** 2620595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63710, TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558719/tps63710-is-the-tps63710-suitable-for-a-negative--5-5v-low-noise-solution

器件型号:TPS63710
主题中讨论的其他器件: TPS5430

工具/软件:

请建议使用超低噪声直流/直流转换器来实现+15 至–5.5V 电压?

我希望使用低噪声、低散热、1A(最大值)TPS63710 + LDO(–5.5V 至–5.0V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    TPS63710 的输入电压范围为 3.1V 至 14V、无法直接连接+15V 电源轨。

    因此、我建议在反相降压/升压拓扑中使用 TPS5430。

    作为参考、请遵循 TI 应用手册 SLVA257、 使用 TPS5430 作为反相降压/升压转换器(修订版 A)

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6V ===>–5.5V ==>–5V  

    此配置是否稳定? 它能否在加热和低噪音条件下可靠运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    为了实现 TPS63710 的低噪声反相电压、输出电压范围应为|VIN|< 0.7 x VOUT。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Usha!