This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5116, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555234/lm5116-lm5116

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他部件:LM5145LM5164

工具/软件:

您好、

我的一位客户有以下问题。  

我使用的 TI 器件是 LM5116、LM5145 和 LM5162。 附件是我们所使用电源的原理图。 这些设计取自 webench 生成的内容。  

我的设计需要几个负电压轨。  这些设计均基于 Webench 设计。  对于这些设计、我不清楚的一点是 UVLO 和 EN 引脚在没有接地基准的情况下的工作方式、或者现在、接地现在是相对于逻辑信号、即。 这些逻辑信号是否有效地需要悬空才能正常工作?  我认为 PGOOD 也需要钳位到地、否则可能会被拉至系统接地以下。我已将我们的原理图附加到这些连接器件上、以供审阅/评论。  30V 电源具有使能电路、我认为它将起作用、–15V 电源尚未更正、因为我正在等待您的评论。  

 e2e.ti.com/.../20250819-_2D00_-_2B005F002D00_15_5F002B005F002D00_30V-Supplies.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Soumya  

    EN 输入已使用此电路进行电平转换。 看起来不错。 请确保“-30V_ANA_ISO_EN"为–30为漏“漏极开路/集电极开路输出  

     。  

    LM5116 不提供 PGOOD。

    当 PGOOD 引脚悬空时、LM5164 的 PGOOD 现在由齐纳二极管提供保护。 当 PGOOD 引脚连接到–15V_ANA_ISO 时、该电路需要一个限流电阻器   

    要查看更多示例、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slva540/slva540.pdf 

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应和支持 Eric。 我会将此问题反馈给客户、并向您提出任何其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您推广 SR WVB 设备。 如果您有任何疑问、请随时与我联系。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户的回应-

    感谢您对这些信号的审查。  我将实施您建议的反馈。   您是否能够提供对其余 PSU 实施的审查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我只负责 LM5116。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我回复客户、我们只能查看 LM 器件实现、他们询问谁可以查看其原理图中其余的 PSU 实现。 是否有任何指导?

    他们还表示、过去通过 Sch Review 对其器件实施的支持得到了 TI 的良好支持、并感谢他们的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像仅供参考、此客户没有本地 FAE 支持。 他们是一家设计公司、他们的终端客户也没有专门的销售支持。 我只是想帮助一位尝试使用我们器件的 TI 客户、希望审阅他们的原理图。 感谢您指导我朝着正确的方向为这位 TI 客户提供他们所需的支持、 如果我需要联系其他人以完成这项陈述、请告诉我、我将会这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Soumya  

    我建议使用电子邮件通信。 也可以申请使用不同标题进行原理图审阅。  

    - EL