Other Parts Discussed in Thread: UC3843, UC3843A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UC3843工具/软件:
UC3843 与 UC3843A 之间的区别是什么
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Valery:
感谢您的联系。 UC3843 和 UC3843A 之间的区别是:
“UCx84xA 系列控制器件是与 UCx84x 系列引脚对引脚兼容的改进版。 该系列器件提供了控制电流模式或开关模式电源的必要特性、具有许多改进的特性:启动电流低于 0.5mA、振荡器放电调整为 8.3mA、并且在 UVLO 期间、输出级可 10mA 在 VCC 高于 5V 时至少灌入低于 1.2V 的电压。“
此信息在 UC3943A 数据表第一页的“说明“部分中提供: UCx84xA 电流模式 PWM 控制器数据表(修订版 H)
如果您还有其他问题、敬请告知。 否则、如果您认为我已回答您的问题、请点击“此问题已解决“按钮。
谢谢你。
此致、
Adhvaidh