This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406E:四相+四相、以支持 5.5V/24A 输出

Guru**** 2770525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562474/tpsm64406e-4-4-phase-to-support-5-5v-24a-output

器件型号:TPSM64406E


工具/软件:

是否可以使用 4+4 相 (x2 Pri +Sec) 来支持 5.5V/24A? PRI 同步时钟来自外部 8 相时钟 IC。 (0 和 45 度)

秒 同步来自 PRI SYNC-OUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    这是不可能的、因为器件限制为总共 6PH、3IC。 最多可支持 3 个总共 18A 的 IC。

    谢谢、

    Dino