This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29EVM:TPS548A29EVM 中的遥感

Guru**** 2620965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29EVM, TPS40400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562681/tps548a29evm-remote-sense-in-tps548a29evm

器件型号:TPS548A29EVM
主题中讨论的其他器件: TPS40400

工具/软件:

高支持  

根据 TPS548A29EVM 使用指南 (https://www.ti.com/lit/ug/slvubn8/slvubn8.pdf?、ts = 1757324720165&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS548A29EVM)

它表示用 100 欧姆替换 R8 和 R11。  您能解释一下原因是什么吗? 为什么是 100 欧姆?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:  

    使用遥感功能时、通常会在正极和负极检测点放置两个位置相同的小电阻器、以确保两点之间的小偏移是相同的。 另外、如果其中一条感测线路与远程测量点断开连接、器件可能会认为存在压降并尝试增加电压以过度补偿。 这可能会损坏器件、但使用 100 欧姆电阻至少会限制电流、以防损坏。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    当您提到“使用遥感时、通常会在正极和负极感测点上放置两个位置相同的小电阻、以确保两点之间的小偏移是相同的。“   

    您是否知道是否有任何介绍这些注意事项的应用手册? 我不理解“小偏移“的含义。 我也想知道是否可以使用一些其他值、如放置在正极和负极感测点上的 0 欧姆?   

    我还看到了“TPS40400 数据表“中的一些其他建议,它说“通常选择 10Ω 到 50Ω 之间的值“。 听起来这是一个经验法则。 没有计算该值的准确方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:  

    可以使用 10-100 欧姆的小电阻值。 也可以使用 0 欧姆。 首先是确保正负电阻值相同。  

    电源遥感

    如果在器件开启时遥感与远程负载断开、则使用非 0 (10、50,100) 的值用作失效防护。 在器件尝试过度补偿的情况下、这会限制电流。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享自己的观点。