This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:反向电压保护 MOSFET:集成设计是否需要?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560993/bq40z50-r2-reverse-voltage-protection-mosfet-necessary-for-integral-design

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ25798EV2400

工具/软件:

你(们)好


我们正在设计一个充电器 (BQ25798) 永久连接到电量监测计的 PCB。 因此不存在充电器意外反接的危险。 我的问题是、在这种情况下是否需要安装 Q4 和 R4、或者是否可以安全地忽略它们。 我犹豫的原因是数据表提到了潜在的损坏、即使 pack+略微变为负值也是如此、我不确定 BQ25798 电池输出在特定条件下是否可能暂时下降为负值。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、请附加与项目关联的.log /.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢。 我们仍在研究初始原理图/布局、因此还没有日志或 gg 文件。 我们将在未来几周内订购第一个原型和 EV2400、并正在进行设计的精加工。 这就是我省略反向电压保护 MOSFET 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raphael、

    如果 PACK+略微变为负值、则用于反向充电保护的 FET 的 Vgs 阈值可能无法保护您免受该事件的影响。 我们的 EVM 反向充电保护 FET 的阈值为~1V 至~3V、这意味着 PACK+必须处于最高(负电压) –1V 或更低、才能使该 FET 免受连接的反向充电器的影响。 但是、充电器不可能如此低。 否则、它根本无法充电。 这种情况是直流事件、而不是交流事件。

    如果电路中已经具有反向充电保护、则不必使用数据表中的反向充电保护。

    不过、我认为无论您使用哪种保护电路、您在主题中提到的问题仍然存在。

    -米格尔