请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74701-Q1主题中讨论的其他器件:TPS74701
工具/软件:
您好:
我正在仿真 TPS74701 LDO 指定 PSpice 并注意到 软启动 (SS) 引脚电压 最初上升到大约 39.63V 。 根据数据表、SS 引脚通常应围绕运行 6V 这似乎要高得多。
我想确认:
该仿真 SS 引脚电压在实际硬件实现中是否会造成 IC 损坏的风险?
为了便于参考、我使用 C_SS = 1nF 滤波器、如数据表中所建议。
非常感谢 TI 工程师或经验丰富的用户提供任何指导或澄清。
此致
阿努斯里 T V