This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:有关 TPS25751S 独立运行和配置的问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562612/tps25751-questions-regarding-standalone-operation-and-configuration-of-tps25751s

器件型号:TPS25751


工具/软件:

您好、

相关问题的后续行动。 我想确认关于 TPS25751S 独立运行的以下几点:

  1. USBCPD 应用程序自定义工具用法

    • 在映像 1 中、有一个“下载 (TI Cloud Agent Setup)“选项。 即使我们只需要生成 BIN 文件、也需要执行此操作、还是仅在直接刷写到器件时才需要执行此操作?

  2. 配置步骤

    • 选择 TPS25751(图 2)

    • 选择 TPS25751S 配置(图像 3)

    • 启用高级配置(映像 4)并设置:

      • 拉电流 PDO:一个条目 (5V/3A)

      • 如果需要、添加受电方 PDO

      • 启用 DRP/DRD 并定义 GPIO 分配

    您能否确认此程序是否正确? 是否还有其他必需的配置项目需要我们设置?

  3. 文件导出

    • 据我所知、我们可以导出 bin 文件、将其写入外部 EEPROM、然后 TPS25751 就可以在独立模式下运行。 这是正确的吗?

    • 此外、VIF 文件主要用于 USB-IF 认证目的、而不是操作必需的、这是否正确?

  4. EEPROM 编程方法

    • 除了在安装前在外部对 EEPROM 进行编程外、是否提供了任何工具或方法来通过从外部控制写保护来写入已安装的 EEPROM?

非常感谢您的支持。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    感谢您联系我们。  

    即使我们只需要生成 bin 文件、也需要使用此文件、还是仅在直接刷写到器件时才需要使用此文件?

    要使用应用工具、需要下载 TI Cloud Agent。

    我们是否应该设置任何其他强制配置项目?

    确认 已填写所有调查问卷。 完成此操作后、您可以进入高级配置 并相应地更改累加寄存器。  

    我的理解是、我们可以导出一个 bin 文件、将其写入外部 EEPROM、然后 TPS25751 就可以在独立模式下运行。 这是正确的吗?

    您的理解是正确的、BIN 文件用于写入外部 EEPROM。

    除了在安装前在外部对 EEPROM 进行编程外、是否提供了任何工具或方法来通过在外部控制写保护来写入已安装的 EEPROM?

    为了进行开发、请寻找 I2C 编程器 、例如 Aardvark Adapter w/ Flash Center:Flash Center Software - Total Phase

    在内部、我们使用 Aardvark 适配器进行调试。

    在现场、如果您要更新映像、则有一个使用 MCU 的过程。 请参阅 下面链接的应用手册:

     通过 I2C 进行 TPS25751 和 TPS26750 EEPROM 更新

    谢谢您、

    Katilynn