This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8287A06:遥感布线指南

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8287A06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561802/tpsm8287a06-remote-sense-routing-guide

器件型号:TPSM8287A06


工具/软件:

高支持  

在 TPSM8287A06 数据表的第 7.3.15 节遥感中、该部分指出“这些检测线路必须并联布线、远离噪声信号。 将它们连接到输出总线上的最低阻抗点、该点必须是最靠近负载的输出电容器组的中心。“   

我有几个问题:  

(1)“ 输出总线上的最低阻抗点“的确切作用、

是否有任何具体的示例或应用手册?  

(2)“传感线路必须平行布线“是什么意思?  

是否有任何布线宽度和间距要求? 或者如何计算? 我想确认、与信号布线不同、我们不需要控制其阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在许多情况下、为处理器供电时、输出平面阻抗被分析为 PDN。  通常、处理器允许一定的最大阻抗。  为了获得出色的交流响应、该器件应检测输出端最低阻抗点的电压。  这也应该是负载的去耦电容器所在的位置。

    检测线路应该并排(并联)连接到负载并远离干扰源信号。  没有阻抗匹配要求。

    您可以查看 EVM 布局的示例: https://www.ti.com/tool/TPSM8287A06BASEVM 。光绘文件也位于此处。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、还有几个问题:

    (1) 在您的答复中、“传感线路应连接在一起、并排(并联)到负载、远离干扰源信号。  没有阻抗匹配要求。“。 我想知道、我们需要一个电阻较低的感测路径、因此感测线的布线是否更宽、您能帮助回答这个假设吗?  

    (2) 我经常听到遥感迹线越短,其他一些指南就越好。  遥感电线是否有长度限制?

    (3) 一些指南(例如 TI 发布的电源遥感) 指出、“高频旁路电容器 (CBYPass) 可以轻松纠正这种情况。 它滤除高频动态电压、同时保持直流遥感特性。 您还能精确地将该电容器添加到哪里吗? 它是否放置在 Vout 和负检测节点之间并且靠近稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 不,细,信号走线正常。  检测引线不需要具有低电阻、因为其中没有大电流。

    2) 没有长度限制,但最好将 DC/DC 放置在靠近负载的位置。  这会降低 DC/DC 和负载之间的阻抗、从而改善瞬态响应。  由于降压转换器的输出电流高于输入电流、因此输出平面电阻的损耗高于输入平面、因此效率通常更高。

    3) 我认为您是指这个应用手册?  https://www.ti.com/lit/an/slyt467/slyt467.pdf 在该文件中、Cbypass 用于没有遥感功能的器件。  其中、Cbypass 放置在 Vout 平面(靠近 IC) 和)和单独的 Vout 布线(实现遥感功能)之间。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的答复、Chris。