This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:40V 至 60V 输入和 58V、20A 输出、使用 LM5148 和低侧 MOSFET - DC/DC 转换器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5190, LM5148, LM5117, LM5190-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562509/lm5148-40-60v-input-and-58v-20a-output-using-lm5148-with-low-side-mosfets---dc-dc-converter

器件型号:LM5148
Thread 中讨论的其他器件: LM5117LM5190-Q1、LM5190

工具/软件:

我们计划 使用 LM5148 和附加 MOSFET 驱动器来实现具有低侧 FET 配置的同步降压设计。请注意、在给定 LM5148 的 PCM 策略下、SNVAA85(CCCV 板)来实现 CC

鉴于输出电流与我们要实现的设计的任何变化类似、或对替代设计的建议、您能否添加对两个并联转换器需求的任何评论

请勿使用、因为 转换器的输入将连接到逆变器并输出到电池、可能会出现瞬变、因此我们计划避免使用 Vin 为 65V 的 LM5117。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不妨看看 LM5190(或适用于汽车的 LM5190-Q1)、因为该控制器提供集成的 CC/CV 功能。 这里的另一个优势是用于驱动标准电平功率 MOSFET 的 7.5V 栅极振幅 (LM5148 具有 5V 的 VCC、只能驱动逻辑电平 FET)。 这将有助于在输出电流为 20A 时输出电流、因为导通损耗和开关损耗都降低了。

    此致、

    Tim