This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:GaN 晶体管在 DC/DC 转换器中的应用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5149, LM5148, LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562122/lm5149-application-of-gan-transistors-in-dc-dc-converters

器件型号:LM5149
主题中讨论的其他器件: LM5148LM5148-Q1

工具/软件:

您好:  

HO+LO 引脚处的 LM5149 是否可以驱动 GaN 晶体管? 栅源电压最大为+5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    请查看以下参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP31349。 此链接位于 LM5148-Q1 产品文件夹中、但也适用于此处 (LM5149 仅为 LM5148 + AEF)。

    您是否考虑直接驱动 GaN FET、使用分立式 GaN +外部驱动器或集成式 GaN +驱动器? 请注意、如果 SW 引脚接地(外部驱动器通常是如此)、则需要在 FPWM 模式下运行。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您的答复。 我当时考虑直接驱动分立式 GaN 解决方案(例如由 Infineon)、而无需额外的特定驱动器。 在这种情况下、您有经验吗?

    此致、

    Stephan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这类似于我们的 LMG2100 系列 GaN 器件、该系列器件将驱动器与 GaN FET 集成。 然后、控制器的 SW 引脚连接到 GND(因为 GaN FET 的栅极驱动输入以接地为基准)-在这种情况下、FPWM 是唯一可能的工作模式。

    此致、

    Tim