This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:如何使用 TPS3813 来检测 MCU 是否工作?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3435, TPS3851, TPS3813, TPS35, TPS3705, TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553714/tps3813-how-to-use-tps3813-to-detect-mcu-is-work-or-not

器件型号:TPS3813
主题中讨论的其他器件:TPS3851TPS35TPS3705、TPS3435 TPS3899

工具/软件:

您好的团队、

我是否可以使用从 MCU 到 TPS3818 WDI 的 PWM 信号、如果 PWM 消失、则会从高电平复位到低电平? 谢谢  

我希望绿色是 PWM、黄色是 TPS3818 的 RESET 引脚。 实现目标吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队将很快作出回应。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    由于 TPS3813 是窗口看门狗、因此如果 PWM 的上升沿位于下边界窗口、它也会使复位生效。 如果您要检测的故障是 PWM 停止功能、我建议使用超时看门狗、例如 TPS35 或 TPS3851。

    如果 PWM 信号的设计使得上升沿不会落在窗口的下限、则可以使用 TPS3813。  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    我懂了。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    当 PWM 停止时、TPS3813 RESET 输出能否锁存为低电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    遗憾的是、TPS3813 不提供锁存输出个性化功能。 目前、我们只有以下器件具有锁存输出。

    我们的另一个锁存输出器件是 TPS3705。 数据表中未明确提及该参数、但其行为上具有锁存输出。

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    TPS3435JAJAJDSER 是否支持锁存输出?

    PWM 至 WDI 停止 10ms 后。

    器件型号显示 WD 超时为 1.4s。 但第二张图片是否意味着它可以设置为 10ms 或 1.28S?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    在下表中、我重点介绍了我们当前发布的器件、这些器件可在 TI.com 中找到并提供了锁存输出。

    TPS3435JAJDSER 当前未发布。

    对于时序问题、WD 超时列上的时间将是器件的基本超时或时间比例设置为 1x 时。

    例如 TPS3435CAGBJDDFRQ1、当 SET[1:0]=00 时、超时设置为 100ms、当 SET[1:0]=11 时、超时设置为 800ms。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我要寻找一个复位 IC。
    通电时、输出不能为高电平。
    检测到 PWM 输入信号时、输出信号处于高电平(频率为 10K)。
    但当 PWM 停止(高电平或低电平)时、输出信号为低电平。

    哪一个可以满足? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy

    遗憾的是、对于独立的看门狗器件、计时器的第一帧必须以良好状态启动。 这意味着器件将在启动时变为高电平、然后在未检测到脉冲时变为低电平锁存。 对于看门狗+监控器器件、复位将保持低电平、直到 VDD 超过监控器阈值。 通过将器件的 VDD 限制在其阈值以下、然后在 PWM 就绪时将其泵升至阈值以上、可以利用这种行为。 可以使用下面突出显示的器件来完成此操作。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    应用程序无法满足要求。 VDD 建立后、PWM 信号正常工作。

    那么、您是否有能够支持该要求的解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们能做的最好的事情就是提供一个双器件解决方案。 我在下面有原理图和时序图。

    缺点是在检测到 PWM 的第一个下降沿后、RESET 输出在 TWD 时间内不会变为高电平。  

    建议将 TPS3899DL01DSER 用于 TPS3899。 TPS3435 基于时序要求。  

     Jesse