This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-DEVICE-FW:电池自放电异常

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562553/bq78350-device-fw-battery-self-discharge-anomaly

器件型号:BQ78350-DEVICE-FW


工具/软件:

尊敬的 TI:

尽管我们将 10S2P 电池的自放电值设置为 0.88%、但在 60 小时睡眠模式下、我们会测试电池 SOC 级别

测试起始点、

60 小时后的 DUT 屏幕截图、

虽然我们预计 SOC 在 60 小时内下降 2.2%、但 SOC 保持在 22%。 您如何解释这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、同时请附加 相关的 .gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法从图片中分辨,因为分辨率太低。 看起来当 SOC 保持恒定时、剩余容量确实下降。 无论自放电设置如何、在没有电流时电量监测计都会使 SOC 保持恒定。 请在测试期间施加放电电流、您将看到此电流和自放电设置下 SOC 下降。