This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:8A 输出时的 P2P 连接?

Guru**** 2583475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562078/tps25947-p2p-for-8a-output

器件型号:TPS25947
主题:TPS25948 中讨论的其他器件

工具/软件:

团队、

我的客户正在将 TPS259472 用于电源多路复用器应用、并要求采用具有 8A (5V~9V VIN) 更高输出电流的 P2P 解决方案。 可以选择 10A TPS25981x、但它需要一个外部 FET 来实现反向阻断。 是否有其他合适的替代方案? 谢谢!

此致、
Sam Ting   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、  
    您可以使用 TPS25948。 它支持高达 8A 的电流。

    此致
    Sailendra