This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61311:TS 引脚上的最大允许容量

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544076/tps61311-maximum-allowed-capacity-on-the-ts-pin

器件型号:TPS61311


工具/软件:

数据表指出应使用 220k NTC 热敏电阻。 此外、热敏电阻的额定偏置电流为 23.8uA。
偏置仅在启用视频光模式等情况下激活、因此 TS 引脚上的电压开始以不同的速率上升、具体取决于电容。
如果电压上升得太慢、则会将低电压检测为温度错误。
由于在进行第一次温度测量时未指明、因此无法从数据表中得出有关最大允许电容的结论。

关于此信号上的最大电容、是否有任何其他注意事项或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将检查它并在以后更新你…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    NTC 具有热时间常量 TR 来响应热变化、NTC 和电容器的 RC 常量 TRC 应小于 TR 的 1/10、Ts 为 0.5us、因为 Fsw=TRC、因此 2MHz 应大于 5us。

    另一方面、在器件复位或启动时将 ENTS 设置为 0、在向 LED 输出电流之前设置为 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 但是、恐怕这并不能完全回答我的问题。

    我使用 TPS61310EVM 进行了测试、在这里安装了一个 1nF 电容器并联 NTC 热敏电阻。
    我观察到 NTC 的电流源仅在 8us 内有效。 在此之后、LED 和 NTC 电流源均被停用。 在运行期间、TS 引脚上的电压上升至大约 185mV。 由于此电压低于数据表中指定的阈值 345mV、因此 LED 熄灭。 为了在 8us 内实现至少 350mV 的电压、电容最多将在 500pF 范围内。

    8us 时间只是近似测量值、我在数据表中找不到任何相关值。

    那么、问题是、激活 NTC 电流源与触发过热关断之间的最短保证时间是多少?

    除此之外、在视频光模式下、我无法检测 ENTS 标志对过热关断的任何影响。
    如果使用跳线将 EVM 上的 TS 引脚设置为低电平、则 LED 不会亮起。 也是如此。
    数据表还指出:“温度监测块在视频光或闪存模式下明确处于活动状态。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    感谢您的反馈。 Andy 将在本周初为您提供反馈。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    有什么新消息吗?

    谢谢、
     M ü~Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matthias

    这是一个旧的部分,我们需要更多的时间来检查内部设计,将尽快更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:
    我是否可以再次询问当前状态?

    谢谢、
     M ü~Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉迟到了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在启用温度监测器功能后、TS 引脚上有内部延迟计时器来检查 TS 引脚电压、延迟时间约为 5us-–10us、未经过生产测试。  

    如果您想在 TS 引脚上添加 RC 滤波器、我们建议使用以下电路

    R1 约为 10K

    C1 约为 500pF-–750pF

    将 R1C1 最靠近 TS 引脚放置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、非常感谢您提供的电路建议。 它应该起作用、但尚未在一个较大的系列中得到验证。