This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656EVM-021:BQautoeval 中的脚本 — 示例

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552444/bq79656evm-021-scripting-in-bqautoeval---examples

器件型号:BQ79656EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具/软件:

我使用了 BQ79656-EVM021 和 BQ79600-Q1、可以设置电压以平衡电池。 现在、我想使用脚本读取电芯电压并决定何时插入均衡电阻器。 您能为我提供一些基本的示例吗? 我已经尝试了近 3 天,直到现在,我无法管理我的第一个代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heverton、

    BQautoeval 本身不支持脚本编写。 您将需要使用 MCU 来控制器件。 您可以在中找到我们的 BQ79616 示例代码  

    https://www.ti.com/secureresources/BQ7X61X-Q1-DEVELOPMENT。

    BQ79656 具有相同的通信协议、BQ79616 示例代码适用于您的用途。

    此致、

    Bo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Benjamin、

    我要求文件到德克萨斯,但直到现在他们没有证明我的要求。 当他们批准后、我将测试并向您提供反馈。 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅在此处注册、TI 拒绝了我对这些文件的访问权限。 因此、我无法管理在代码中工作。