This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84538:不匹配信息

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84338, TPSM843521, TPSM843321, TPSM84538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561635/tpsm84538-mismatch-information

器件型号:TPSM84538
主题中讨论的其他器件:TPSM843521、TPSM84338、 TPSM843321

工具/软件:

你好

  1. 在查看第 15 页的 ts 数据表 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm84538.pdf?Fsw=1745956747811#page=15) 时、 我注意到了将 fsw 与电压输出进行比较的表。 若要获得此器件的最大电压 (5V)、必须将 fSW 设置为 1400kHz 或更高。 这与第 23 页上的 0 Ω 电阻器将 fSW 设置为 1000kHz 的典型应用 (www.ti.com/.../tpsm84538.pdf) 不匹配。 尽管典型应用中使用的器件是 TPSM843521 (www.ti.com/.../tpsm843521.pdf) 、但将 fsw 设置为 1400kHz 可以获得 5V 输出的要求仍然相同。 这可以澄清一下吗?这是一个拼写错误吗?  我认为这是一个拼写错误、所有器件都应该是  TPSM84338、在 1MHz Fsw 时可达到 5V 输出。
  2. 有关更多信息、请参阅表 6.2 中的电阻列 (www.ti.com/.../tpsm84538.pdf)。 该值是否是 RT 与接地端之间的外部电阻器的值? 同样,这个表和典型的应用之间似乎有一些不连续性(对我来说),它有一个 0k 接地。  
  3.    删除了 TPSM843321 的本文档 (www.ti.com/.../tpsm843321.pdf = 1742441842160#page=24) 中的 C7 和 C10。 这是最近一次吗? 这是否应适用于相应文档中的所有其他典型应用部分?
  4.  www.ti.com/.../tpsm84538.pdf 第 23 页上的 49.9 Ω 电阻器的用途是什么
  5. 无论是 TPSM84538 还是  TPSM843521、WEBench 都尚未更新、因此链接到它并提及可以使用特定器件进行定制设计似乎很奇怪。 我认为它仅适用于  TPSM84338。
  6. 另外、建议的 RFBB 为 10k Ω www.ti.com/.../tpsm84538.pdf 、但典型应用使用的 RFBB 为 30k Ω https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm84538.pdf?ts = 1745956747811#page=24