This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563257:开关频率

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562403/tps563257-switching-frequecy

器件型号:TPS563257


工具/软件:

您好、

如下图所示、在以下条件下、TPS563257 的估计最大开关频率约为 900kHz。

TPS563257 会自动将其工作频率从 1.4MHz 降低至大约 900kHz 吗?

或者它不受 Vin/Vout 比率的影响、始终保持 开关频率~1.4Mhz?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    TPS563257 可以达到的最小占空比为 7.2%、但根据电流规格、占空比为 5.41%、因此请尝试降低输入电压以实现 0.65V 输出电压。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    您的意思是  TPS563257 无法在 12V 至 0.65V 的电压范围内进行设计?

    我使用 webebech 似乎是工作的。 因此、我需要低 Vin 至 0.65V/7.2%= 9.0V?

    e2e.ti.com/.../WBDesign259.pdf

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    它就在拐角处、因此如果您尝试降低 Vin 开关损耗也会降低、即效率会提高。

    因此、建议的 Vin 为 6V。

    此致、

    Usha。