This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51386:电压输出不稳定

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558605/tps51386-voltage-output-is-not-stable

器件型号:TPS51386


工具/软件:

这是我刚刚通过示波器测量的原理图 Vout 和 V_SWITCHING。  
负载:虚拟负载(电阻= 4R)~ 8W。  
从开始、我使用 22pF 电容器与 0r 进行补偿、我 看到 输出的峰峰值非常高(约 1V)、然后我只将 0r 更改为 10R、将 22pF 更改为 100pF、因此峰峰值如下图所示。

如果我使用动态负载作为 CM4、则 Vout 不稳定。 因此、请帮助我解决这个问题。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会检查并回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tran

    我检查后发现 EVM TPS51386 未与我们连接。 我订购了 EVM、一旦发货给我们、我就会回复您。

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:

    请勿更改 0r 的值并使用高于 68pF 的电容