This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:nPGD 在启动时拉至低电平数次

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060EVAL, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559346/lm5060-npgd-pull-low-several-times-at-start-up

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: DRV8301-69M-KIT

工具/软件:

尊敬的 TI:

我针对 DRV8301-69M-KIT 修改了 LM5060EVAL、发现 nPGD 在启动期间拉至低电平数次。

(CH1:STATUS、CH2:Vout、CH3:Iout)

请参阅下面的计算器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 下面的 LM5060EVAL 原理图中修改了哪些元件。

    请分享修改后的 LM5060 设计计算器 Excel 工作表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    有关修改 LM5060EVAL 的信息、请参阅附件。

    我还在  LM5060EVAL 和 DRV8301-69M-KIT 之间添加了一个二极管(1660uF 大容量电容器)、以防止反向电流。

    e2e.ti.com/.../LM5060-Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F002D00_CSD19532Q5B_2D00_2025.08.28.xlsx

    在启动期间、nPGD 信号输出低电平的次数将随着输入电压的上升而增加。

    (Ch1:nPGD、Ch2:Vout)

      VIN = 24V

      VIN = 36V

      Vin = 48V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    是否  有关于此问题的任何更新?