This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:设计 LMR64010 的 38VDC 输出是否安全?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562369/lmr64010-is-it-safe-to-design-38vdc-output-by-lmr64010

器件型号:LMR64010


工具/软件:

尊敬的专家:

我们的 LMR64010 设计了 12VDC 输入、38VDC 输出、升压电源。

它正常工作、输出约为 38V、符合预期。  

但不幸的是、当查看 SW 的波形时、现在有一个很大的问题。

当 Vout=38VDC 时、SW 引脚上的 Vmax 为 47V、Vmin 为–14V。

数据表中指出、SW 的最大范围为–0.4V 至 40Vdc

显然超出规格。

实施了缓冲器后、我们是否遗漏了任何内容? 或者、这是否意味着对于  LMR64010 的 38VDC 升压设计而言是不安全的?

非常感谢。

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我看到波形、直流高电平可以为 44V。 如果输出电压为 38V、这是不合理的。 它超出了规格范围。

    您能否仔细检查探头和示波器的设置? 并且需要使用小“环“而不是“GND 夹“来测量 SW 波形。 测量 IC SW 引脚和 GND 引脚上的 SW 波形。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shipeng、

    没问题。 我会再做一次的。

    您知道吗?是否已经有使用 LMR64010 的 36-40VDC 升压设计? 如果是、那么很可能这只是我们设计的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我没有这种情况的示例。 您可以在这个 e2e 网站上搜索、了解是否存在其他类似案例。 谢谢。