This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:计时电阻器 Rt 和 COT 工作频率

Guru**** 2588365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558500/lm5165-timing-resistor-rt-and-cot-operating-frequency

器件型号:LM5165


工具/软件:

 根据 TI WEBENCH 仿真、我有一个转换器(在 COT 模式下运行)、Rt = 38.3kΩ、工作频率为 538kHz。

电路参数:

L = 100uH

Rser.= 1.3Ω

COUT=4.7uFx2

输入电压 28V 直流

输出电压 3.3V 直流

I OUT 0.135A

我的原型测试装置以 85kHz 的频率运行。

这是预料之中的吗?  在 540kHz 范围内运行降压转换器还需要进行哪些其他更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    您能否分享原理图和波形 SW、Vout、iL 以进行 详细调试?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../Simulation.docx

    随附:

    原理图

    Simulation

    ~Ω 100mA 负载

    ~Ω 10mA 负载

    我正在研究获取电感电流波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    您设计了 150mA 负载电流的电感器和其他参数。

    由于您在低负载电流 (10mA) 下工作、因此转换器看起来像是处于 DCM 模式。  有关在 COT 模式下配置的轻负载运行的信息、请参阅数据表部分“7.3.2 可选 PFM 或 COT 模式转换器运行“。

    配置为 COT 模式、基于 LM5165 的转换器开启高侧 MOSFET、导通时间与 VIN 成反比、以便在连续导通模式 (CCM) 下以基本固定的开关频率运行。 二极管仿真模式 (DEM) 可防止负电感器电流、脉冲跳跃可在下保持超高效率 通过降低有效开关频率实现轻负载电流。 CCM 和 DEM 中的 COT 控制 LM5165 波形如图 7-4 所示。 PWM 导通时间由从 RT 连接到 GND 的电阻 RRT 设置、如图 7-2 所示。 控制环路通过调整 PWM 关断时间来保持恒定的输出电压。  

    1.您是否可以尝试进一步增加负载电流以检查转换器是否进入 CCM 模式?

    2.输出电压是否调节至 3.3V? 您能展示波形吗?

    3.如果您还希望 CCM 在 10mA 下工作、还需要增大电感器 (~330uH)。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minload 是微处理器

    外部负载以 30mA 为增量增加、直到稳压器脱离稳压状态。

    观察到的最大开关频率为 83kHz。 为什么此转换器不在 538kHz 的频率下运行?

    黄色迹线 SW

    蓝色迹线 Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    您能否仔细检查电路板上放置的 RT 电阻器的值是否正确? 您能否使用 RT~121k Ω 并检查它是否能够实现所需的 160kHz 频率?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当计时电阻器设置为 121kΩ 时、最大开关频率在 100kHz 的范围内。  不是 160kHz。 如何让此器件以数据表中列出的速度切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Greg、  

    实际电路板上 R35 的值是多少? 从 Vout 波形来看、ESR (R35) 似乎很小。 ESR 为 1.3 欧姆、我预计 Vout 纹波与 IL 同相。  

    RT 如何放置在实际电路板上? 就像您使用一个电阻器或并联电阻器组合来获得精确的值一样? 您能否仔细检查是否在 RT 引脚中焊接了其他一些电阻器/元件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Greg、

    您是否有机会检查以上几点?  

    此致

    Arpita