请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170主题中讨论的其他器件: UCC28070
工具/软件:
我需要设计一个 VIN=160VDC 的交错升压转换器。 使用 LM5170 的设计概念如下。 这种做法是否可行? 谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chris、
请参阅 LM5171-Q1:200V 总线用例 。
此致、
Feng