This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:在高于 160V 的电压下工作

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561918/lm5170-operate-at-above-160v

器件型号:LM5170
主题中讨论的其他器件: UCC28070

工具/软件:

我需要设计一个 VIN=160VDC 的交错升压转换器。 使用 LM5170 的设计概念如下。 这种做法是否可行? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    请参阅  LM5171-Q1:200V 总线用例 。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我无法打开此页面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    这是可能的、但您可能需要注意以下各项:

    • 使用外部 栅极驱动器
    • 使用外部电流检测放大器
    • HV1、HV2 可支持最大 85V 的电压
    • 峰值电流限制精度将受到影响。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Feng Ji ,

    • 使用外部 栅极驱动器我的 设计概念移除了 SR MOSFET、因此无需使用外部 栅极驱动器、对吧?
    • 使用外部电流检测放大器我的设计理念是将电流传感器的位置从高侧移动到低侧、因此无需使用外部电流检测放大器、对吗?
    • HV1、HV2 可支持最大 85V 的电压
    • 峰值电流限制精度将受到影响。
    • 为什么?

    这是我的 设计概念、请帮助我检查一下、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    UCC28070 是否更适合?

    此致、
    Feng