主题中讨论的其他器件: BQ24074、 TPS610333
工具/软件:
您好、
我将在 USB 手机充电器中使用 TPS63070。 我需要知道是否可以将电流输出限制为 MAX o 1A。
是否有任何原理图可以做到这一点?
选择不同的 IC 会更好吗?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.