This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070 电流限制

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, BQ24074, TPS610333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560938/tps63070-tps63070-current-limit

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: BQ24074TPS610333

工具/软件:

您好、

我将在 USB 手机充电器中使用 TPS63070。 我需要知道是否可以将电流输出限制为 MAX o 1A。  

是否有任何原理图可以做到这一点?  

选择不同的 IC 会更好吗?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    感谢您联系我们。 什么是输入电压范围、输出电压?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mulin、

    它是 bq24074 + LiPo 电池。 我正在使用 bq @ 4.4V 的系统、其额定电流应为 5A。 我需要 5V @ 1.5A 参赛者的输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    在此应用中、对于 TPS63070、Vin = 4.4V、输出 5V/1.5A。

    TPS63070 可以支持 Vin=4V、Vout 5V/2A、因此可以在此处使用 TPS63070。

    对于原理图、您可以使用 EVM 原理图作为参考。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用这个,但似乎我不能得到超过 1A 的稳定. 我看到另一个建议 tps6100333 它是更好?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    我明天会检查并回复您。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    I test TPS63070 EVM 板  、其中 Vin = 4.4V、输出 5V/1.5A、输出稳定。 您是使用 EVM 或您自己的电路板进行测试的吗?

    您指的是 TPS610333 吗? 如果您的应用是增强型应用、您可以考虑它。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、  

    谢谢你的答复,这是稳定的,我也发现了错误。 我的电源是 bq24074、不能处理超过 1.5A 的电流。  

    考虑到我有其他功耗、这会导致电路板不稳定。

    真的很直接:像 bq24074 这样的东西是否存在超过 1.5A 的电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    很高兴您能找到根本原因。 请提交新主题并联系 BQ 团队。

    此致、

    木林