This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:Vout 高于设定值

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554280/tps7a19-vout-become-higher-than-set-value

器件型号:TPS7A19


工具/软件:

您好的团队、

客户正在评估 TPS7A1901 以输出 3.3V。 如果 Vin 是稳定的、TPS7A1901 正常工作、但当 Vin 不稳定时、Vout 变为 5V。 施加 Vin 时、TPS7A19 为什么会达到 5V? 它看起来不会过冲。

 Vout 不稳定(达到 5V)

稳定 Vout (3.3V)

CH2(蓝色)=Vout、CH3(红色)=Vin

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    该启动波形非常奇、尤其是因为输出在 Vin 完全升高之前开始上升。 Vout 在不稳定的 Vout 中也从>1V 开始、在稳定的 Vout 中也从<1V 开始。 我想了解更多。

    您能详细解释一下 VIN 不稳定是什么意思吗? 上游降压转换器上的输出电容器是否超出稳定范围等?

    EN 引脚上发生了什么情况? 它是否对 VIN 短路、持续升高等?

    在哪里测量 Vin 和 Vout?

    不稳定 Vout 在其他哪些情况下被过度使用? 输出被禁用多长时间等?

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gregory

    有一个 127k Ω 顶部和 100k Ω 底部分压器可用于 EN 和 VIN 、以在 4Vin 下释放 UVLO。

    我想先了解可能的根本原因。  它们仅施加 Vin、并生成不需要的 5V 电压。 如果没有找出可能的根本原因、请尝试向 EVM 施加类似的 Vin。

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    感谢您对 EN 的澄清。 看起来 VIN 触发了 EN、然后下降到不稳定波形上。 我认为、在不稳定示波器屏幕截图上输入完全上升之前出现的奇怪输出启动与该问题有关。

    我没有足够的信息来确定根本原因。 我不知道这两个启动公司之间的设置有何不同、我对于上游电源知之甚少、无法确定在输入开启之前是什么因素驱动输入向上/向下。

    现在、我只能将 EVM 导入实验、并提供正常启动的示波器屏幕截图。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 请尝试复制症状。 我认为 最好找出根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    EVM 上未复制问题:

    我需要更多信息来执行进一步的尝试:

    • 不稳定 Vout 在其他哪些情况下被过度使用? 输出被禁用多长时间等?
    • 什么是上游电源?

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gregory

    我知道当你输入干净的 Vin 时,症状不会发生,就像你在初始帖子中看到我的第二个图像一样。 请像第一个图像一样输入凌乱的 Vin、以便您可以看到 sympton。 我不知道确切的条件如何复制、但我添加了电压是如何变化的、以防您无法理解奇数波形。

    请多次施加高于 Ven 和低于 Ven 的电压、然后逐渐升高至 17V。 你可能会看到症状。

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    感谢您标记图像、这会有所帮助。  

    • 您能提供原理图吗?
    • 问题是否可以重复执行、或者是单个事件?
    • 您能否详细介绍驱动此输入电压的上行电源?

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    我在 TPS7A19 EVM 上复制了类似的 sympton。 尽管设置电压为 3.3V、VOUT 达到 5.5V。

    当 Vin 突然从 3.5V 变为 18V 时、便会出现该问题。 当初始 Vin 高于 4V 或 Vout 为 0V 时、Vout 稳定。 我假设这是调节问题、因为 3.5Vin 表示 Vout 取决于 Vin、因为 典型的压降为 240mV。

    这是预期行为吗? 请 调查实际的根本原因。 其他 LDO 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试在 EVM 上重现问题? 我需要 Vout 可以达到 5V(电压高于设定值)的原因。
    我可以看到、在 4Vin 下器件不工作、但在 3.5Vin 时、Vout 可以为 3.3V。 我认为在 4Vin 下内部调节不起作用是根本原因。