This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:查找用于电影加注的 LED 闪光灯驱动器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS923652, TPS923651, TPS92401, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560355/tps923652-looking-for-led-flashlight-driver-for-cine-apllication

零件号:TPS923652
主题中讨论的其他器件:LM3410TPS923651TPS92401、TPS92692

工具/软件:

您好、

我正在为胶片套装设计可调白色 LED 手电筒。 两个关键标准是快速 PWM 频率(高于 20kHz)和高调光比。
我之前做了几种设计、其中使用了升压电路、后跟线性恒流 LED 驱动器。 我尝试了一些使用升压 LED 驱动器的设计、例如 LM3410、但没有找到支持高 PWM 频率的产品。

我现在正在尝试新的尝试、想要联系我们、询问您是否可以从您的产品系列中推荐符合以下标准的 LED 驱动器:

  • 输入电压:6 至 8,4V
  • PWM 频率:20kHz 或更高
  • 20kHz 下的调光比:1000:1 或更高、或可在低电平下提供良好调光性能的替代调光技术(混合调光等)
  • 需要驱动 5 至 10 瓦 LED。 我还没有确定具体的类型。 在 36V 范围内有一些有趣的解决方案、但我猜对于输入电压来说过高、因此我手头上还有一些较低电压的解决方案。

任何帮助都将非常感激,因为我花了无数个小时阅读数据表,最后发现有一个参数对我不起作用 — 我想它可能会更快,你只是指出我正确的驱动程序.

谢谢

Markus Harthum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    TPS923652 将是您的理想选择。 它可以支持 1000:1 调光比。 您可以根据实际 LED 电流选择额定电流。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的例子。  LP8868 系列呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否在查看 LP8868 是否具有上述相同的 LED 应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、适用于同一应用。

    TPS 的数据表看起来非常好、我想我会尝试这个、我只是偶然发现了 Digikey 上的 LP8868、它具有非常相似的规格、因此我很好奇。 此外、对于 TPS、有不同的电流限制版本。 我是否应该使用更高的最新版本来帮助解决散热问题、即使我不需要它来驱动 LED?

    谢谢

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看到、 tps923651 也具有 50ns 的非常快的 PWM 响应时间、但我没有在数据表中指定调光比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家会尽快为您提供帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有压力,这是一个附带的项目,不是紧急的,

    我还刚刚了解了 tps92401 和 92402 调光模块、它们似乎非常适合我的用例。 我想我将使用 tps9236xx 作为升压转换器电流源、并使用 tps92401 进行调光、因为我想控制一个双色 LED、并且不想使用 2 个升压驱动器来节省布板空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    如果您需要自动版本、可以选择 LP8868 系列。 否则、TPS92365x 是不错的选择。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了有关分流 FET 调光的更多信息、据我所知、它不适用于升压转换器类型 SMPS、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    您是对的。 不确定您会考虑使用串联 FET 吗? 如果是、TPS92692 将非常适合。 谢谢!

    BRS

    卢西亚