Other Parts Discussed in Thread: UCC27282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27282工具/软件:
UCC27282:它是否可与 100%占空比(始终开启)一起使用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Liu、
只要 HB-HS 保持在高侧 UVLO 以上、该驱动器就能够以 100%占空比使用。 这具有挑战性、因为如果高侧导通时间非常长、这将使自举电容器放电。 非隔离式栅极驱动器不会自行产生偏置。 然而、偏置驱动器的选项有很多、 “如何偏置半桥栅极驱动器的高侧及其原因“常见问题解答中对此进行了详细说明。
此致、
Amy