This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:TS/MR 引脚

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25185, BQ25186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564530/bq25185-ts-mr-pin

器件型号:BQ25185
主题中讨论的其他器件: BQ25186

工具/软件:

大家好、TI 专家。

我目前正在研究电池供电系统、需要 NTC 的帮助。

具体而言、我想使用一节 18650 锂离子电池、然后想管理其充电温度。 制造商的规格表明它只能在+10°C 和+45°C 之间充电、在 BQ25185 的数据表中、我找不到选择良好 NTC 的明确方法。 我在这个论坛上看到,你建议使用  103AT-2 10K NTC,但首先什么将是冷和热的温度与它?

我看到了另一个主题:  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472003/bq25185-ntc-temperature-threshold?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25185%20NTC#

如果业主不能使用具有 NTC 特性的芯片,我是否在同一种情况下?

谢谢

Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您的联系。

    当使用 25°C 上电 0°C 阻为 10k 且 β 值为 β=3435K(例如 103AT-2)的 60°C 时、BQ25185 的 TS 电压阈值会提供 COLD=NTC 和 HOOT=NTC。 这是一种非常常见且广泛使用的 NTC 类型。

    BQ25185 使用基于电流的 TS 实现方案、而不是基于电压的实现方案。 这意味着它使用 TS 引脚上的内部电流源来偏置 NTC、并将产生的 TS 电压与内部基准电压进行比较、以确定电池处于哪个温度范围。 基于电压的 TS(比如 BQ2407xT 使用的 TS)在 TS 引脚上使用外部分压器电路。 与基于电流的 TS 相比、这种方法在配置所需电池温度范围时具有更大的灵活性。基于电流的 TS 可与与与 NTC 串联和并联的外部电阻器一起使用、如下所示:

    由于 BQ25185 具有固定的高温和低温电压阈值、因此为“窄“温度范围(例如 10°C 至<xmt-block1> 45°C</xmt-block>) 配置 45°C 配置 TS) TS 引脚时面临的挑战是找到一个具有足够大 β 值以水平压缩 VTS 与温度曲线的 NTC。 NTC 的常见 β 值在 3000-5000K 范围内、因此这通常限制了曲线可压缩的程度。 我还建议选择一个具有 1% β 容差和 1% R((25°C 容差)的 NTC、这可以进一步限制 NTC 选择、但非常适合安全。

    我知道 BQ25185 是独立器件、但 BQ25186(I2C 控制型)通过 I2C 提供可配置的 TS 电压阈值、这使得将 TS 引脚配置为 10°C 到 45°C 范围更容易。 例如、COLD 阈值可在 1.0075V(BQ25185 上为固定值)至 0.8200V 范围内调节、而 HOT 阈值可在 0.1150V(BQ25185 上为固定值)至 0.1850V 范围内调节。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我进行了一些计算、发现  10k @ 25°C 需要一个 β= 5830K 的 NTC、这是无法获得的...

    看起来我有 3 个选择:  

    -我可以更改 BQ25186 的 IC ,从而使我的电池管理复杂化。

    -我可以使用一个 β= 4500K 的 NTC ,这将给我冷= 5.6°C 和 THOT = 51°C。 这实际上不符合制造商的建议。

    -或者我可以更换 18650 单元。

    我是对的吗?

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    是的、您回答正确。 我还发现 需要一个~=β 6000K 的 NTC、这肯定不是 容易获得的。

    如您所述、 对于 10k @ 25°C NTC、β= 4500K 大约是最高 β 值、该值已广泛可用。

    我同意这些是 3 个有意义的选项。

    如果可能、我认为您最好的选择是将 18650 电池更换为温度范围更大的电池。 即使是 0°C 到 45°C 的温度范围也更容易实现。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    在寻找另一个 18650 的电池后,我发现他们大多数都有 sames 制造商的要求,我 已经注意到+10°C 下的电镀效应 ,因此它似乎更与化学有关。  µC、我认为最好的选择是修改 BQ25186 的原理图、能够修改不同的阈值似乎也是一个很好的功能(我在电路板上有一个主机 μ T,因此这不是问题)。

    非常感谢、祝大家愉快

    Lucas