请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92201A工具/软件:
- 第 8.2.2.2 节从其他一些 TI 降压转换器复制粘贴、与数据表中的任何其他内容不匹配、甚至将反馈电压指定为 0.6V(99mV 是正确的)。
虽然 TPS92201A 可用作具有 PWM 调节输出的降压转换器、但对这个用例的描述需要参考原理图;按原样使用 8.2.2.2 会造成误解。
- 8.4.2 布局示例具有 SOT563 (TPS92201ADRL) 的镜像布局。 除非您将其倒置安装、或将布局视为从底部向上看、否则这是不可能的。
两种布局都忽略了 LED 连接在 FB 和连接到 SW 的电感器的另一侧之间(在布局示例中标记为 VOUT) 的)的事实。 这意味着示例布局相当次优。
我根本不是 EE 或 PCB 设计工程师、只是做个业余爱好者、但对于单层布局、我会考虑举例来说
![]() |
其中电感器采用 3mm×3mm 封装、Cin、Cout 和 RFB 采用 0603 封装;图像是按比例显示、您可以 从此处下载原始 Inkscape SVG 文件 (CC0-1.0/Public Domain)。 蓝色区域(SOT563 封装下方的部分)将承载完整的 LED 返回电流、因此适当的多层设计将使用过孔连接到此处的接地平面;我将其视为该布局的薄弱点。 由于我只是出于爱好进行 PCB 设计、我没有对此进行表征、我只是想发布此内容、因此与数据表布局示例的比较可以让问题变得很明显。 实际上、如果有更好的布局示例、我也想看看这个示例。