This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:过压保护/锁定

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5810, LP5811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564477/lp5810-overvoltage-protection-lockout

器件型号:LP5810
主题: LP5811 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们正在使用 LP5810 对产品进行验收测试、发现 USB 电源出现故障、提供 5.6V 电压。 我们的电路板在其他方面都可以正常工作、但随着该特定电源提供过压、一个 LED 通道或所有 LED 通道都会随机关闭。 电路板复位、可与其他电源配合使用。

数据表器件比较表明、LP5811/3 具有在 5.5V 最小值时触发的过压保护、而 LP5810 的最大运行条件列为 5.5V。 您能否确认 LP5810 中是否也存在过压保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP5810 没有 OVP。 LP5811 的 OVP 适用于升压输出((VOUT 引脚)、而不是 VIN。  

    LP5811 升压输出规格和方框图如下所示:  

    一些问题。 您能否帮助检查是否触发了 LSD/LOD? LSD 与 VCC 相关。 您可以参阅数据表“7.3.4.2 LED 短路检测“以了解详细信息。

    LP5810 LSD 规格 如下所示:  

    BRS、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。 这是 LSD 触发。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的专家将在下周检查并更新您