This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:什么是 Ipre max ? Im 将负责设计 12v 7Ah 电池充电器

Guru**** 2593840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562340/bq24450-what-is-ipre-max-im-going-to-designing-12v-7ah-battery-charger

器件型号:BQ24450


工具/软件:

RT 如何 选择。 ? I (PRE) 10mA 吗? 我们可以提高这个 I (PRE) 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间。

    根据数据表公式、您可以根据 RT 电阻器值设置 IPRE:

    基于 EC 表的最大值为 40mA、因此只要该公式使 IPRE 不超过 40mA、就应该是可接受的 RT。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。