This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:如何添加外部电路以实现反向保护

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1211Q1EVM, TPS1211-Q1, TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561478/tps4811-q1-how-to-add-external-circuit-to-achieve-reverse-protection

器件型号:TPS4811-Q1
主题:TPS1211-Q1、TPS1211Q1EVM、中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

如何添加外部电路来实现反向保护? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请参阅  TPS1211-Q1 数据表中的第 9.3 节“典型应用:使用 TPS12110-Q1 进行反极性保护“、了解如何使用外部电路进行输入反极性保护。 此器件具有低至–30V 的输出反极性保护。 这也在 TPS1211Q1EVM 中实现、因此您可以参考用户指南来查看原理图。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    此设计是否可以更改为–48V 输入反向?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我正在检查这个,我会回来给你。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    D10 和 D11 的功能是什么? Thansk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、您可以将输入反极性保护电路用于 48V 应用。

    D10/D11 用作 ORing 配置来为输入电源供电;因此、如果另一个电源未激活、VOUT 可用于为 VS 供电。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    什么电路是适用于 48V 应用的反极性保护电路。

    D10 还是低于 pic? 需要更改什么元件值? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    黄色框显示输入反极性保护。 这些组件必须具有相应的额定值。  请参阅  TPS1211-Q1 数据表中的第 9.3 节“典型应用:使用 TPS12110-Q1 进行反极性保护“、了解如何使用外部电路进行输入反极性保护。 此电路与可用于 TPS4811-Q1 的电路相同。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我检查了数据表中的电路。 但没有明确如何选择 Rbias 和 D1、Q1。

    你有什么建议吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我正在检查这个,我会回来给你。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    在 TPS1211EVM 中、10k 用作 RBIAS 以限制栅极的电流。

    接地路径中的 N-MOSFET 可保护控制器、并添加了齐纳二极管来为 接地路径 FET 提供 VGS 保护(通常为 12V — 确保不超过 FET 额定值)。 FET VGS 的额定值应达到器件在反极性事件中尤其能承受的最大值与最大值。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    谢谢、

    Rishika Patel