This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910EVM-088:需要散热过孔

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25910EVM-088, TPS25910, CSD17313Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563270/tps25910evm-088-the-need-for-thermal-vias

器件型号:TPS25910EVM-088
主题中讨论的其他器件: TPS25910CSD17313Q2

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户推荐的是 TPS25910EVM-088、有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

根据 TPS25910EVM-088 用户指南、此 EVM 支持 3-20V5A。

电路板布局布线在 TPS25910 和 CSD17313Q2 的电源焊盘上没有散热过孔。
我能否理解、即使对于 20V5A 规范、这也是不必要的?

 ——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、发件人:

    对延迟深表歉意。 我卡在其他几项测试中、因此出现了延迟。 我会在明天的 EOD 之前回复您。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:

    电路板布局布线在 TPS25910 和 CSD17313Q2 的电源焊盘上没有散热过孔。
    我能否理解、即使对于 20V5A 规范、这也是不必要的?

    这些过孔对于此器件来说确实是不必要的、因为散热焊盘本身会帮助散热、我们在 EVM 或采用类似封装的其他器件中没有这些过孔。

    此致、
    Arush